990-91375D-017

Collegamento dei cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB all'UPS Galaxy VS

Dimensioni consigliate per i cavi di segnale Distanza massima dall'UPS
0,5 mm2 50 metri
0,75 mm2 100 metri
1,0 mm2 200 metri
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  2. Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.
  4. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dalla scatola interruttori delle batterie.
  5. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.
    3. Fissare i cavi di segnale con fascette adeguate (fornite) al salvacavo.
  6. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
  7. Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?