990-91375-017

Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB al Galaxy VL UPS

NOTA: La dimensione consigliata per i cavi di segnale è 0,5 mm2.
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  2. Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.
  3. Far passare i cavi di segnale nella parte superiore o inferiore dalla scatola interruttori delle batterie.
  4. Collegare i cavi di segnale alla morsettiera di controllo:
    1. Collegare i morsetti 1-4 per l'interruttore delle batterie 1 (BB1).
    2. Collegare i morsetti 5-8 per l'interruttore delle batterie 2 (BB2).
    3. Collegare i morsetti 9-12 per l'interruttore delle batterie 3 (BB3) quando presente.
    4. Fissare i cavi di segnale al serracavo con fascette adeguate (fornite).
  5. Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?