990-91375-017

Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB al Galaxy VL UPS

NOTA: La dimensione consigliata per i cavi di segnale è 0,5 mm2.
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  2. Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.
  4. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dalla scatola interruttori delle batterie.
  5. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.
    3. Fissare i cavi di segnale al serracavo con fascette adeguate (fornite).
  6. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
  7. Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?