990-91375D-017

Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-1CB all'UPS Galaxy VXL

NOTA: La dimensione consigliata per i cavi di segnale è di 0,5 mm2.
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  2. Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.
  4. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dalla scatola interruttori delle batterie.
  5. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario (1,4).
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio (D1, D2).
    3. Fissare i cavi di segnale con fascette adeguate (fornite) al salvacavo.

    Collegamenti dell'interruttore ausiliario e bobina di minima tensione per lo sgancio per la configurazione con scatole di interruttori delle batterie 1-4

    Collegamenti dell'interruttore ausiliario per la configurazione con scatole interruttori delle batterie 5-8

    Collegamenti bobina di minima tensione per lo sgancio per la configurazione con scatole interruttori delle batterie 5-8

  6. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
  7. Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?