990-91381C-019

내진 고정 설치(옵션)

이 절차에는 내진 키트 GVLOPT002(옵션)를 사용하십시오.

  1. UPS 및 유지보수 바이패스 캐비닛의 후면 고정 어셈블리를 상호 연결 플레이트와 연결하십시오.

    후면 모습

  2. 후면 고정 어셈블리를 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 후면 고정의 구멍 직경은 ø16mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 강도 등급 8.8 하드웨어입니다.

    후면 모습

  3. 모든 나사와 상호 연결 플레이트를 제거합니다.

    후면 모습

  4. 후면 고정 브라켓을 제거합니다.

    후면 모습

  5. 제공된 볼트를 사용하여 UPS 및 유지보수 바이패스 캐비닛에 후면 고정 브라켓을 설치합니다.

    UPS 및 유지보수 바이패스 캐비닛 후면 모습

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?