990-91381C-019

하부 케이블 인입구 시스템에서 신호 선 준비

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 또는 캐비닛 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 커버를 제거합니다.
  2. 다음과 같이 신호 선을 준비합니다.
    1. 글랜드 플레이트를 제거합니다.
    2. 글랜드 플레이트에 신호 선 또는 전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 해당하는 경우 전선관(제공되지 않음)을 설치합니다.
    3. 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  3. UPS의 신호 선을 유지보수 바이패스 캐비닛으로 배선하여 하부를 통해 밖으로 내보냅니다.
  4. 커버를 다시 설치합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?