990-91381C-019

설치 준비

  1. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 브라켓 (A) 및 (B)를 제거합니다. 유지보수 바이패스 캐비넷 후면에 브라켓 (A)를 설치합니다. UPS와의 상부 상호 연결을 위해 브라켓 (B)를 보관합니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷 우측 측면 모습

    유지보수 바이패스 캐비넷 후면 모습

  2. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 오른쪽 패널을 제거합니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷

  3. UPS에서 왼쪽 패널을 제거합니다. 유지보수 바이패스 캐비넷에 왼쪽 패널을 설치합니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷 및 UPS

  4. 유지보수 바이패스 캐비넷을 최종 위치로 밉니다. 내진 고정(있는 경우)을 정렬합니다. 내진 고정이 없는 시스템의 경우 유지보수 바이패스 캐비넷에 후면 이동 브라켓을 다시 설치하고 바닥에 장착합니다.

    내진 고정이 있는 후면 모습

    내진 고정이 없는 후면 모습

  5. 다음과 같이 전원 케이블을 준비합니다.
    1. 상부 또는 하부 글랜드 플레이트를 제거합니다.
    2. 하부 케이블 인입구의 경우 하부 글랜드 플레이트에서 후면 이동 바퀴 및 이동 바퀴 나사를 제거합니다. 이동 바퀴는 폐기합니다.
    3. 글랜드 플레이트에 전원 케이블 또는 전선관을 위한 홀을 가공합니다. 전선관은 제공되지 않습니다.
    4. 상부 또는 하부 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 또는 캐비넷 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    상부 케이블 인입구

    하부 케이블 인입구

  6. UPS에서 내부 도어를 엽니다.
  7. UPS에서 투명 보호 커버를 제거합니다.

    UPS 전면 모습

  8. UPS에서 부스바를 제거합니다. 일부 부스바는 유지보수 바이패스 캐비넷에 설치됩니다.
    1. UPS에서 부스바 3개를 제거합니다. 제공된 9개의 와셔가 포함된 M8 너트(키트에 포함)를 사용하여 유지보수 바이패스 캐비넷에 부스바 3개를 설치합니다. 와셔가 포함된 M8 너트가 제공된 키트에 없으면 와셔가 포함된 새 M8 너트를 현지에서 조달하여 사용해야 합니다.
    2. UPS에서 부스바 3개를 제거합니다. 이중 주 전원의 경우만: 제공된 12개의 와셔가 포함된 M8 너트(키트에 포함)를 사용하여 유지보수 바이패스 캐비넷에 부스바 3개를 설치합니다. 와셔가 포함된 M8 너트가 제공된 키트에 없으면 와셔가 포함된 새 M8 너트를 현지에서 조달하여 사용해야 합니다.
    3. UPS에서 부스바 3개를 제거합니다. 제거한 부스바가 시스템의 일부인 경우 LBB(부하기 차단기) 옵션을 위해 보관합니다.
    4. UPS에서 부스바 4개를 제거합니다. 폐기하거나 예비 부품으로 보관합니다.

    UPS 전면 모습

    유지보수 바이패스 캐비넷 전면 모습

  9. TNC 접지 시스템에만 해당: 제공된 점퍼 부스바를 설치하여 그림과 같이 N 부스바를 PE 부스바에 연결합니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷 전면 모습

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?