990-91460C-037

为 Galaxy VL UPS 安装抗震固定支架(选件)

此步骤中请使用可选的抗震套件 GVLOPT002。

  1. 使用连接板连接 UPS 和底部进线机柜的两个背面固定组件。

    背面视图

  2. 将背面固定组件固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 背面固定件的孔径为 ø16 mm。最低要求为 M12 级别为 8.8 的五金件。

    背面视图

  3. 拆下所有螺钉和连接板。

    背面视图

  4. 移除固定支架。

    背面视图

  5. 使用随附的 M8x25 螺栓将背面固定支架安装至 UPS 和底部进线机柜上。

    UPS 和底部进线机柜背面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?