990-91378D-034

Kurulum Prosedürü

NOT: Bu manueldeki çizimler, boş bir akü kabini içindeki kurulumu göstermektedir. Akü kesicisi seti topraklanmış metal bir kutuya da monte edilebilir.

Boş Bir Akü Kabini ve UPS

İki Boş Akü Kabini ve UPS

NOT: Akü grubu ile UPS arasındaki mesafe 200 m'yi geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. Akü kesicisi setini kurun. Prosedürlerden birini uygulayın:
  2. Sinyal kablolarını bağlayın. Prosedürlerden birini uygulayın:
  3. Güç kablolarını bağla. Prosedürlerden birini uygulayın:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?