990-91460A-007

Εγκαταστήστε το ερμάριο κάτω εισόδου με το Galaxy VL UPS

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Αφαιρέστε τον αριστερό πλαϊνό πίνακα από το UPS.
  2. Αφαιρέστε τα άγκιστρα (A) και (B) από το ερμάριο κάτω εισόδου. Εγκαταστήστε τα άγκιστρα (Α) στο πίσω μέρος του ερμαρίου κάτω εισόδου. Φυλάξτε το άγκιστρο (B) για την επάνω διασύνδεση με το UPS.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου κάτω εισόδου.

    Πίσω όψη του ερμαρίου κάτω εισόδου

  3. Σπρώξτε το ερμάριο κάτω εισόδου στην τελική θέση. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει. Για συστήματα χωρίς σεισμική αγκύρωση, εγκαταστήστε εκ νέου το πίσω άγκιστρο μεταφοράς στο πίσω μέρος του ερμαρίου κάτω εισόδου και στερεώστε το στο δάπεδο.

    Πίσω όψη με σεισμική αγκύρωση

    Πίσω όψη χωρίς σεισμική αγκύρωση

  4. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο ερμάριο κάτω εισόδου με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Οι τροχίσκοι δεν πρέπει να έχουν επαφή με το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το ερμάριο κάτω εισόδου είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  5. Προετοιμαστείτε για καλώδια τροφοδοσίας και σήματος:
    1. Αφαιρέστε τη μεσαία μπροστινή πλάκα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τα τριγωνικά καλύμματα από το ερμάριο κάτω εισόδου.
    2. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για τα καλώδια σήματος και την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
    3. Αφαιρέστε τα δύο caster από την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
    4. Τρυπήστε/ανοίξτε οπές για καλώδια ή αγωγούς στις πλάκες στυπιοθλίπτη. Εγκαταστήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), αν υπάρχουν.
    5. Εγκαταστήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη. Αποθηκεύστε τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα για την τελική εγκατάσταση.
  6. Σπρώξτε το UPS στη θέση του, δίπλα στο ερμάριο κάτω εισόδου. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει.
  7. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο UPS με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Οι τροχίσκοι δεν πρέπει να έχουν επαφή με το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το UPS είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  8. Διασυνδέστε το ερμάριο κάτω εισόδου και το UPS στην μπροστινή πλευρά με βίδες, όπως υποδεικνύεται και εγκαταστήστε το επάνω άγκιστρο. Το επάνω άγκιστρο αφαιρέθηκε νωρίτερα από το επάνω μέρος του ερμαρίου κάτω εισόδου.
  9. Αφαιρέστε τις δύο ειδικές βίδες από το UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  10. Τοποθετήστε τις δύο ειδικές βίδες για οπίσθια διασύνδεση μεταξύ του ερμαρίου κάτω εισόδου και του UPS, όπως υποδεικνύεται.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου κάτω εισόδου και του UPS

  11. Περάστε τα καλώδια σήματος μέσω του ερμαρίου κάτω εισόδου και στο UPS. Περάστε όπως υποδεικνύεται για να διαχωρίσετε τα καλώδια Class 2/SELV από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV. Ένα διαχωριστικό μέσα στο κανάλι καλωδίων στο UPS διαχωρίζει τα καλώδια.
  12. Περάστε τα καλώδια εισόδου, τα καλώδια παράκαμψης και τα καλώδια PE/αγωγού γείωσης εξοπλισμού (EGC) προς τα πάνω μέσω του δεξιού μισού του ερμαρίου κάτω εισόδου και στο UPS όπως φαίνεται.
  13. Περάστε τα καλώδια μπαταρίας, τα ουδέτερα καλώδια και τα καλώδια εξόδου μέσω του αριστερού μισού του ερμαρίου κάτω εισόδου και στο UPS όπως φαίνεται.
  14. Επανατοποθετήστε τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα στο ερμάριο κάτω εισόδου.
  15. Για σεισμική αγκύρωση: Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS και το ερμάριο κάτω εισόδου και στερεώστε τα σεισμικά μπροστινά άγκιστρα αγκύρωσης στο πάτωμα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπής στο σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης είναι ø14 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.

    Μπροστινή όψη του UPS

  16. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;