990-91386-017

Posizionamento di un armadio delle batterie vuoto

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tenere coperto l'armadio delle batterie vuoto mentre si praticano i fori di ancoraggio per impedire che polvere e altre parti conduttrici penetrino nel sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Rimuovere i pannelli laterali indicati dagli armadi delle batterie sui lati adiacenti.
  2. Installare la staffe di ancoraggio dal kit sul lato posteriore dell'armadio.
    NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  3. Posizionare gli armadi delle batterie vuoti nell'area di montaggio finale.
    NOTA: Lasciare uno spazio libero di 100 mm dietro l'armadio (o gli armadi) delle batterie vuoti per la circolazione dell'aria.
  4. Fissare le staffe di ancoraggio posteriori al pavimento.
    NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.
  5. Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Montare le staffe d'alloggiamento superiori tra gli armadi delle batterie vuoti.

    Vista anteriore dei due armadi delle batterie vuoti

  6. Rimuovere le quattro coperture indicate.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?