990-91379H-025

Konfiguracja magistrali Modbus

Magistralę Modbus można skonfigurować dla zintegrowanej i opcjonalnej karty sieciowej (NMC).

  1. Stuknij przycisk Konfiguracja > Modbus i wybierz Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową (jeśli jest obecna).
  2. Skonfiguruj ustawienia na pierwszej stronie dla wybranej karty NMC:
    UWAGA: Protokoły Modbus RTU i BACnet MS/TP nie mogą być włączone jednocześnie. Aby skonfigurować protokół Modbus na wyświetlaczu, należy wyłączyć dostęp do protokołu BACnet MS/TP za pośrednictwem interfejsu internetowego karty sieciowej lub interfejsu CLI.
    1. Usuń zaznaczenie opcji Wyłącz, aby skonfigurować szeregową magistralę Modbus. Gdy widoczny jest znacznik wyboru, nie można konfigurować ustawień, a funkcja jest wyłączona.
    2. Ustaw opcję Parzystość na Brak, Parzysty lub Nieparzysty.
    3. Ustaw opcję Bit stopu na 1 lub 2.
    4. Ustaw Szybkość transmisji na 2400, 9600, 19200 lub 38400.
    5. Ustaw opcję Unikatowy ID docelowy na liczbę między 1 a 247.
      UWAGA: Każde urządzenie w magistrali musi mieć dokładnie te same ustawienia oprócz unikatowego ID docelowego adresu urządzenia, który musi być inny dla każdego urządzenia. Żadne dwa urządzenia na magistrali nie mogą mieć tego samego adresu.
    6. Stuknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia, a symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  3. Skonfiguruj ustawienia na drugiej stronie:
    1. Usuń zaznaczenie opcji Wyłącz, aby skonfigurować Protokół Modbus TCP. Gdy widoczny jest znacznik wyboru, nie można konfigurować ustawień, a funkcja jest wyłączona.
    2. Wybierz opcję Port 502 lub Port [5000 do 32768].
    3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
  4. W razie potrzeby powtórz kroki, aby skonfigurować drugą kartę NMC.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.