Modbusの設定
内蔵ネットワークマネジメントカードと任意のネットワークマネジメントカード用のModbusを設定することができます。(任意のネットワークマネジメントカードはNMCと表記します)。
- をタップして内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)、オプションのNMC(任意のネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)を選択します(ある場合)。
- 最初のページで、選択したNMCの設定を行います。
- 無効化のチェックマークを外して、シリアルModbusを設定します。チェックマークがある場合、設定は行えず、機能は無効となります。
- パリティを、なし、偶数、奇数のいずれかに設定します。
- ストップビットを1または2に設定します。
- ボーレートを2400、9600、19200、38400のいずれかに設定します。
- ターゲット固有IDを1~247の数字に設定します。注記: バス上のすべてのデバイスは、デバイスアドレスのターゲット固有IDを除いて完全に同じ設定にする必要があります。ターゲット固有IDは各デバイスで固有のIDでなければなりません。バス上の2つのデバイスが同じアドレスを保有することはできません。
- OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 次のページで設定を行います。
- 無効化のチェックマークを外して、TCP Modbusを設定します。チェックマークがある場合、設定は行えず、機能は無効となります。
- ポート502またはポート[5000~32768]を選択します。
- OKをタップして設定を保存します。
- 必要に応じて、手順を繰り返し他のNMCを設定します。