Διαμόρφωση Modbus
Το Modbus μπορεί να διαμορφωθεί για την ενσωματωμένη και την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (NMC).
- Αγγίξτε και επιλέξτε Ενσωματωμένη NMC για να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου ή Προαιρετική NMC για να διαμορφώσετε την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (αν υπάρχει).
- Διαμόρφωση
των ρυθμίσεων
στην πρώτη σελίδα
για την επιλεγμένη
NMC:ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα πρωτόκολλα Modbus RTU και BACnet MS/TP δεν μπορούν να είναι και τα δύο ενεργοποιημένα. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε το Modbus στην οθόνη, απενεργοποιήστε την πρόσβαση BACnet MS/TP μέσω της διεπαφής ιστού της κάρτας διαχείρισης δικτύου ή του CLI.
- Αφαιρέστε το σύμβολο επιλογής για την Απενεργοποίηση για να διαμορφώσετε το Σειριακό Modbus. Όταν υπάρχει το σύμβολο επιλογής, δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- Ορίστε το στοιχείο Ισοτιμία στην επιλογή Καμία, Ζυγή ή Μονή.
- Ρυθμίστε το Bit διακοπής σε 1 ή 2.
- Ορίστε το στοιχείο Ρυθμός baud στην επιλογή 2400 9600, 19200, ή 38400.
- Ορίστε το
στοιχείο Μοναδικό ID προορισμού σε έναν αριθμό
μεταξύ του 1
και του 247.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε συσκευή στον αγωγό πρέπει να έχει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις εκτός από το Μοναδικό ID προορισμού της διεύθυνσης συσκευής, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε συσκευή. Δύο συσκευές στον αγωγό δεν μπορούν να έχουν την ίδια διεύθυνση.
- Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
- Διαμορφώστε
τις ρυθμίσεις
στη δεύτερη
σελίδα:
- Αφαιρέστε το σύμβολο επιλογής για την Απενεργοποίηση για να διαμορφώσετε το TCP Modbus. Όταν υπάρχει το σύμβολο επιλογής, δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- Επιλέξτε το στοιχείο Θύρα 502 ή Θύρα [5000 έως 32768].
- Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
- Επαναλάβετε τα βήματα για να διαμορφώσετε την άλλη NMC, εάν χρειάζεται.