990-91379G-031

Konfigurera Modbus

Modbus kan konfigureras för det integrerade och det valfria nätverkskortet (NMC).

  1. Tryck på Konfiguration > Modbus och välj Integrerad NMC för att konfigurera det integrerade nätverkskortet eller Valfri NMC för att konfigurera det valfria nätverkskortet (om sådant finns).
  2. Konfigurera inställningarna på första sidan för vald NMC:
    1. Ta bort bockmarkeringen för Inaktivera för att konfigurera Seriell modbus. När det finns en bockmarkering kan inga inställningar göras och funktionen är inaktiverad.
    2. Ställ in ParitetIngen, Jämn eller Udda.
    3. Ställ in Stoppa bit till 1 eller 2.
    4. Ställ in Baud-nivå till 2 400, 9 600, 19 200 eller 38 400.
    5. Ställ in Unikt ID för mål till en siffra mellan 1 och 247.
      OBS: Varje enhet på bussen måste ha exakt likadana inställningar utom enhetsadressen Unikt ID för mål som måste vara unik för varje enhet. Inga enheter på bussen får ha samma adress.
    6. Tryck OK för att spara inställningarna och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  3. Konfigurera inställningarna på andra sidan:
    1. Ta bort bockmarkeringen för Inaktivera för att konfigurera TCP Modbus. När det finns en bockmarkering kan inga inställningar göras och funktionen är inaktiverad.
    2. Välj Port 502 eller Port \[5000 till 32768].
    3. Tryck OK för att spara dina inställningar.
  4. Upprepa stegen för att konfigurera det andra nätverkskortet, om det behövs.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?