990-91379G-031

Uppstart av UPS-system från underhållsbypassdrift

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB om den är öppen.
    Displayen sätts på. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  3. Generell startprocedur för ett UPS-system med frånkopplingsenhet för underhållsbypass MBB:
    OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet
    1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB om den är öppen.
    2. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
    3. Stäng frånkopplingsenheten för bypassbakström BF2 (om sådan finns).
    4. Stäng frånkopplingsenheten(-erna) för batteri.
    5. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
    6. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
    7. Upprepa steg a till f för andra UPS-enheter i ett parallellsystem.
    8. Stäng frånkopplingsenheten för systemisolering SIB (om sådan finns).
    9. Öppna frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
    10. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller tryck på knappen Växelriktare på (håll intryckt i fem sekunder) på systemnivåstyrenheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?