990-91379G-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Jeśli jest otwarte, zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minut.
  2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  3. Ogólna procedura rozruchu dla systemu UPS z urządzeniem rozłączającym obejście serwisowe MBB:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Jeśli jest otwarte, zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
    2. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli jest).
    3. Zamknij urządzenie rozłączające prąd zwrotny obejścia BF2 (jeśli jest).
    4. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
    5. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    6. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki (UOB).
    7. Powtórz kroki od a do f dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
    8. Zamknij urządzenie rozłączające izolację systemu SIB (jeśli występuje).
    9. Otwórz urządzenie rozłączające obejście serwisowe (MBB).
    10. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) na sterowniku poziomu systemu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?