990-91379G-004

Start UPS-systemet op fra vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Hvis den er åben, skal du lukke enhedens indgangsafbryder UIB.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start UPS-system op eller Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
  3. Generisk startprocedure for et UPS-system med vedligeholdelsesbypassbryder MBB:
    BEMÆRK: Følgende er generiske opstartsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Hvis den er åben, skal du lukke enhedens indgangsafbryder UIB.
    2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
    3. Luk bypass-tilbagekoblingsafbryderen BF2 til denne UPS (hvis til stede).
    4. Luk batteriafbryderen/-afbryderne.
    5. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift, hvis det er muligt.
    6. Luk enhedens udgangsafbryder UOB.
    7. Gentag trin a til f for andre UPS'er i et parallelsystem.
    8. Luk systemets isolationsafbryder SIB (hvis til stede).
    9. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
    10. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter, eller tryk på vekselretterens ON-knap (hold nede i fem sekunder) på kontrolenheden på systemniveau.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.