990-91386-028

Установка батарей в пустой шкаф с батареями

Осторожно
непредвиденное использование оборудования
После установки шкаф с батареями не должен перемещаться.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Разместите батареи на полках пустого шкафа с батареями, а затем соедините батареи кабелями.
    Примечание: Не закрывайте отверстия в углах полок, предназначенные для прокладки кабелей между полками.

    Установка нижнего кабельного ввода с комплектом батарейных автоматов

    Установка верхнего кабельного ввода без комплекта батарейных автоматов

  2. Обратите внимание на конфигурацию батареи, указанную на этикетке на пустом шкафу с батареями.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.