990-91386-022

Batterijen in de lege batterijbehuizing plaatsen

WAARSCHUWING
onverwacht hanteren van apparatuur
De batterijbehuizing mag niet worden verplaatst, nadat de batterijen zijn geïnstalleerd.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Plaats de batterijen op de planken in de lege batterijbehuizing en sluit de batterijen onderling aan.
    OPMERKING: Houd de gaten in de hoeken van de planken vrij, zodat de kabels tussen de planken kunnen worden gelegd.

    Installatie met kabelinvoer aan de onderkant met batterijschakelaarset

    Installatie met kabelinvoer aan de bovenkant zonder batterijschakelaarset

  2. Noteer de batterijconfiguratie op het label in de lege batterijbehuizing.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.