990-91386-022

Batterijvereisten

Batterijtype VRLA
Minimale brandbaarheidsklasse HB
Batterijplanken Voor kabelinvoer aan de bovenkant met een geïnstalleerde batterijschakelaarset of voor kabelinvoer aan de onderkant: 4 planken van 1280 x 765 mm
Voor kabelinvoer aan de bovenkant zonder geïnstalleerde batterijschakelaarset: 5 planken van 1280 x 765 mm
Maximumgewicht per plank 650 kg
Maximumgewicht per behuizing 3250 kg
Hoogte tussen batterijplanken 340 mm
Maximale batterijhoogte inclusief batterijklemmen 240 mm
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.