990-91386-019

빈 배터리 캐비닛 위치

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
시스템의 전도성 부품을 보호하고 먼지를 방지하기 위해 고정 구멍을 만드는 동안 배터리 캐비닛 커버를 제거하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 2개의 빈 배터리 캐비닛 설치에만 해당: 인접한 면의 배터리 캐비닛에서 표시된 측면 패널을 제거합니다.
  2. 캐비닛 후면의 키트에서 고정 브라켓을 설치합니다.
    주의: 바닥 고정 볼트는 제공되지 않습니다.

    빈 배터리 캐비닛의 후면

  3. 최종 설치할 공간에 빈 배터리 캐비닛을 위치합니다.
    주의: 공기 순환을 위해 빈 배터리 캐비닛 뒤에 100mm의 공간을 비워두십시오.
  4. 후면 고정 브라켓을 바닥에 고정합니다.
    주의: 바닥 고정 볼트는 제공되지 않습니다.
  5. 2개의 빈 배터리 캐비닛 설치에만 해당: 빈 배터리 캐비닛 사이에 상단 베이 브라켓을 설치합니다.

    두 개의 빈 배터리 캐비닛 전면 모습

  6. 4개의 표시된 커버를 제거합니다.

    비어 있는 배터리 캐비닛의 전면 모습

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?