990-5910G-007

Εμφάνιση κατάστασης επεκτεινόμενης μπαταρίας

  1. Επιλέξτε Κατάσταση > Μπαταρία > Λεπτομέρειες. Εμφανίζεται μια επισκόπηση της λύσης επεκτεινόμενης μπαταρίας. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της διάταξης αποσύνδεσης μπαταριών για κάθε ερμάριο αρθρωτών μπαταριών και για τις αρθρωτές μπαταρίες στο εσωτερικό του UPS (διατίθεται μόνο για μοντέλα UPS με εσωτερικές μπαταρίες). Αν το σύμβολο μπαταρίας είναι κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συναγερμός για επεκτεινόμενες μπαταρίες στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας ή στο UPS. Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία συστοιχίας μπαταρίας που μετράται στο δομοστοιχειωτό περίβλημα μπαταριών / UPS.
  2. Πατήστε το σύμβολο της μπαταρίας που ονομάζεται Εσωτερικό (στο UPS) (υπάρχει μόνο για μοντέλα UPS για εσωτερικές μπαταρίες) για να δείτε τις πληροφορίες για τις αρθρωτές μπαταρίες στο UPS ή πατήστε το σύμβολο μπαταρίας ModBC # x για να δείτε τις πληροφορίες για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας Χ. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για κάθε συστοιχία μπαταριών όπως τον αριθμό των εγκατεστημένων μονάδων μπαταρίας, την παρουσία συναγερμού, τη θερμοκρασία για κάθε σειρά μπαταρίας και τον τύπο της μονάδας μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.