990-5910G-004

Se status for modulært batteri

  1. Vælg Status > Batteri > Detaljer. Der vises en oversigt over den modulære batteriløsning. Du kan se batteriafbryderstatus for hvert modulært batteriskab og for de modulære batterier inde i UPS'en (kun tilgængelig for UPS-modeller til interne batterier). Hvis batterisymbolet er rødt, betyder det, at der findes en alarm for modulære batterier i det modulære batteriskab eller i UPS'en. Temperaturen vist på denne skærm er den højeste batteristrengstemperatur målt i det modulære batteriskab/UPS'en.
  2. Tryk på batterisymbolet med navnet Internt (i UPS) (kun i UPS-modeller til interne batterier) for at få vist oplysninger om modulære batterier i UPS'en, eller tryk på batterisymbolet med navnet ModBC # x for at få vist oplysninger om det modulære batteriskab x. Du vil derefter kunne se oplysninger om hver batteristreng, som f.eks. antal installerede batterimoduler, om der er alarmer til stede, temperatur for hver batteristreng samt batterimodultype.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.