990-5910G-032

ดูสถานะแบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  1. เลือก สถานะ > แบตเตอรี่ > รายละเอียด แสดงภาพรวมของโซลูชันแบตเตอรี่ชนิดโมดูล คุณสามารถดูสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้ และสำหรับแบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ภายใน UPS (ใช้ได้สำหรับรุ่น UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายในเท่านั้น) หากสัญลักษณ์แบตเตอรี่เป็นสีแดง หมายความว่ามีสัญญาณเตือนสำหรับแบตเตอรี่ชนิดโมดูลในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลหรือใน UPS อุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอนี้ คืออุณหภูมิสตริงแบตเตอรี่สูงสุดที่วัดได้ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล/UPS
  2. แตะสัญลักษณ์แบตเตอรี่ที่ชื่อ ภายใน (ใน UPS) (มีเฉพาะรุ่น UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายในเท่านั้น) เพื่อดูข้อมูลสำหรับแบตเตอรี่ชนิดโมดูลใน UPS หรือแตะสัญลักษณ์แบตเตอรี่ที่ชื่อ ModBC # x เพื่อดูข้อมูลสำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล x แล้วคุณจะสามารถดูรายละเอียดของแต่ละสตริงแบตเตอรี่แต่ละตัว เช่น จำนวนของแบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่ติดตั้ง สัญญาณเตือนที่มี อุณหภูมิของสตริงแบตเตอรี่แต่ละตัว และประเภทโมดูลแบตเตอรี่
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.