990-5910G-018

ダストフィルターリマインダーの設定

ダストフィルターを交換したら、ダストフィルターリマインダーをリセットします。
  1. 設定 > リマインダーをタップします。
    1. リマインダーを有効化を選択すれば、ダストフィルターの交換に関するリマインダーを取得できます。
    2. リマインダーの間隔を選択します。設置場所の環境に応じて、1か月3か月6か月1年のいずれかを選択します。
      残り時間(週)の下に、使用中のダストフィルターの耐用年数があとどのくらい残っているかが表示されます。
    3. リセットをタップして、ダストフィルターの耐用年数カウンターをリセットします。
  2. OKをタップして設定を保存します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?