990-5910E-018

ブレーカーの設定

注記: この設定は、UPSを適切に操作するために必須の設定です。
  1. 設定 > ブレーカーをタップします。
  2. 模擬図で異なるブレーカーをタップして、UPSシステムに存在するブレーカーを設定します。の付いた正方形はブレーカーが存在することを意味し、空の正方形はブレーカーが存在しないことを示しています。灰色の正方形はブレーカーがUPSシステムに自動的に設定されていることを意味します。
    注記: UPSは、標準バッテリーソリューションで最大2台のバッテリーブレーカーを監視できます。UPSは、モジュール式バッテリーソリューションで最大4台のバッテリーブレーカーを監視できます。これはUPSによって自動的に設定されます。複数のバッテリーブレーカーを接続して監視用に設定している場合でも、模擬図には1台のバッテリーブレーカーのみが表示されます。監視対象の1つ以上のバッテリーブレーカーが閉の位置にある場合は、模擬図のバッテリーブレーカーは閉の位置で示されます。監視対象のすべてのバッテリーブレーカーが開の位置にある場合は、模擬図のバッテリーブレーカーは開の位置で示されます。
  3. OKをタップして設定を保存します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?