990-5910G-023

Aktiver SNMP-protokoller

  1. Få tilgang til nettverksadministrasjonsgrensesnittet via dets IP-adresse (eller DNS-navn, hvis et DNS-navn er konfigurert).
  2. Angi brukernavn og passord. Standard brukernavn og passord er apc. Du blir bedt om å endre dette passordet den første gangen du logger på.
  3. Slik aktiverer du SNMPv1-protokollen:
    1. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv1 > Tilgang, velg Aktiver og klikk på Bruk.
    2. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv1 > Tilgangskontroll og konfigurer parameterne.
  4. Slik aktiverer du SNMPv3-protokollen:
    1. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv3 > Tilgang, velg Aktiver og klikk på Bruk.
    2. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv3 > Tilgangskontroll og konfigurer parameterne.
    3. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv3 > Brukerprofiler og konfigurer parameterne.
MERK: SNMPv1- eller SNMPv3-innstillingene må samsvare med innstillingene på EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert for at nettverksstyringskort 4 skal kommunisere riktig med EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.