990-5910G-023

Slå av til vedlikeholdsbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøkkel installert

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift.
  2. Hold SKRU-knappen nede, drei og fjern nøkkel A fra SKRU-låsen.
  3. Sett inn nøkkel A i låsen for frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB), og vri om nøkkelen.
  4. Lukk frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
  5. Åpne frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  6. Vri om nøkkel B og fjern den fra låsen til frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  7. Sett nøkkel B i SKRU-låsen og drei nøkkelen til låst posisjon.
  8. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av.
  9. Åpne frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
  10. Åpne frakoblingsenheten(e) for batteri.
  11. Åpne frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?