990-5912C-004

Tilslut strømkablerne til et 3:1 UPS-system

  1. Slut PE-kablerne til PE-busbaren.

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  2. Gør et af følgende:
    • Til én forsyningskilde: Tilslut indgangskablerne fra hovedforsyningen.
    • Til to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne fra hovedforsyningen (kun L1 og N).
  3. Gør et af følgende:
    • Til én forsyningskilde: Tilslut UPS-indgangskablerne.
    • Til to forsyningskilder: Tilslut UPS-bypasskablerne (kun L1 og N).
  4. Tilslut UPS-udgangskablerne.
  5. Tilslut lastkablerne.

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  6. Fastgør kablerne med kabelbindere (medfølger) til kabelaflastningerne i venstre side samt øverst og nederst på vedligeholdelsesbypasspanelet.
QR code for this page

Var dette nyttigt?