990-5912C-032

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับระบบ UPS 3:1

  1. เชื่อมต่อสาย PE เข้ากับบัสบาร์ PE

    GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

  2. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยว: เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก
    • สำหรับระบบเมนคู่: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก (L1 และ N เท่านั้น)
  3. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยว: เชื่อมต่อสาย UPS อินพุต
    • สำหรับระบบเมนคู่: เชื่อมต่อสายบายพาส UPS (L1 และ N เท่านั้น)
  4. เชื่อมต่อสาย UPS เอาต์พุต
  5. เชื่อมต่อสายโหลด

    GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

  6. ยึดสายด้วยตัวรัดสาย (มีให้มา) เข้ากับรางสายเคเบิลที่ด้านซ้าย ด้านบน และด้านล่างของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?