990-5912C-025

Podłączanie kabli zasilających w systemie UPS 3:1

  1. Podłącz kable PE do szyny PE.

    GVSBPSU20K60H i GVSBPSU80K120H

  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Dla pojedynczego zasilania: Podłącz kable wejścia z głównego źródła zasilania.
    • Dla podwójnego zasilania: Podłącz kable obejścia z głównego źródła zasilania (tylko L1 i N).
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Dla pojedynczego zasilania: Podłącz kable wejścia zasilacza UPS.
    • Dla podwójnego zasilania: Podłącz kable obejścia zasilacza UPS (tylko L1 i N).
  4. Podłącz kable wyjścia zasilacza UPS.
  5. Podłącz przewody obciążenia.

    GVSBPSU20K60H i GVSBPSU80K120H

  6. Przymocuj kable za pomocą opasek zaciskowych (znajdujących się w zestawie) do wsporników kabli na lewej, górnej i dolnej stronie panelu obejścia serwisowego.
QR code for this page

czy było to pomocne?