990-5912C-034

Galaxy VS UPS için Sinyal Kablolarını Bağlayın - Tekli Sistem

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  1. Kesici gösterge lambaları için Class 2/SELV sinyal kablolarını bakım bypass panelindeki kontrol terminali bloğundan konfigürasyonunuza göre UPS'lere bağlayın.
    NOT: Kesici gösterge lamba devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar kesici gösterge lamba terminallerine herhangi bir devre bağlamayın.

    Tekli Sistem – Tekli Şebeke

    Tekli Sistem – Çift şebeke

  2. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını bakım bypass panelindeki kontrol terminali bloğundan konfigürasyonunuza göre UPS'e bağlayın.

    Tekli Sistem – Tekli Şebeke

    Tekli Sistem – Çift Şebeke

  3. Sinyal kablolarındaki gevşekliği giderin ve sinyal kablolarını kablo yuvalarına sabitleyin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?