990-5912C-031

Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS – singelsystem

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

  1. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna för brytarindikatorlamporna från styrplinten i underhållsbypasspanelen till UPS-enheten enligt din konfiguration.
    OBS: Brytarindikatorlampkretsen betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen. Anslut inte någon krets till brytarindikatorlampornas terminaler om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

    Singelsystem – enkelmatad försörjning

    Singelsystem – dubbelmatad försörjning

  2. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från styrplinten i bypasspanelen till UPS-enheten enligt konfigurationen.

    Singelsystem – enkelmatad försörjning

    Singelsystem – dubbelmatad försörjning

  3. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?