Desmantelamiento o traslado del armario de baterías clásicas a una nueva ubicación
- Abra la(s) puerta(s). En los modelos GVSCBC10A2 y GVSCBC10B2, quite los dos tornillos para abrir la puerta izquierda.
- Bloquee o etiquete el disyuntor de batería en la posición OFF (abierta).
- Quite las placas de protección del disyuntor.
- Quite la cubierta del terminal del lado izquierdo del disyuntor de batería.
- Desconecte y quite los cables de CC, de N y el cable de PE del disyuntor de batería.
- Desconecte y quite las barras de cobre de interconexión
o cables de interconexión entre las baterías en cada estante.
Desconecte y quite los cables de batería en el lado derecho del
disyuntor de batería. Consulte el diagrama de conexión en
el interior de la puerta frontal del armario de baterías clásicas.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoLas baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:- Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- Use herramientas con mangos aislantes.
- Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
- No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
- Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
- Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas y quemaduras por corriente de cortocircuito alta. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si una persona con conocimientos técnicos quita las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a equipo y a baterías externas sin un circuito de alimentación con conexión a tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Quite las baterías de los estantes. Recicle o reutilice
las baterías según corresponda.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOEl mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente personal cualificado con conocimiento sobre baterías, quien debe tomar las precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no cualificado.- Recicle correctamente las baterías de plomo ácido. Las baterías contienen plomo y ácido sulfúrico diluido.
- Elimine las baterías de acuerdo con la normativa nacional y local.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Vuelva a colocar la cubierta del terminal del lado izquierdo del disyuntor de batería.
- Desconecte y quite todos los cables de señalización del armario de baterías clásicas.
- Vuelva a colocar las placas de protección del disyuntor.
- Cierre las puertas. En los modelos GVSCBC10A2 y GVSCBC10B2, utilice dos tornillos para cerrar la puerta izquierda.
- Quite las placas protectoras en las partes frontal, posterior y laterales del armario de baterías clásicas.
- Levante el armario de baterías clásicas por el
lado izquierdo o derecho con una transpaleta.
ADVERTENCIA
PELIGRO de vuelco- No utilice una carretilla elevadora para levantar el armario. Utilice una transpaleta.
- No levante el armario por la parte frontal ni posterior. Levántelo por el lado izquierdo o derecho.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga uno de estos procedimientos:
- Desmantelamiento del armario de baterías clásicas
- Traslado del armario de baterías clásicas a una nueva ubicación para su instalación
- Solo para instalar el armario de baterías clásicas en una nueva ubicación: Vuelva a instalar las baterías en el armario de baterías clásicas después de trasladarlo a la nueva ubicación. Siga el manual de instalación para instalar las interconexiones de las baterías, los cables de señalización, los cables de alimentación, etcétera. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información general de la instalación.