990-5913D-017

Smantellamento o spostamento dell'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione

  1. Aprire lo sportello/gli sportelli. Su GVSCBC10A2 e GVSCBC10B2, rimuovere due viti per aprire lo sportello sinistro.
  2. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie nella posizione OFF (aperto).
  3. Rimuovere le piastre di protezione del sezionatore.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Rimuovere la copertura del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
  5. Scollegare e rimuovere i cavi CC e il cavo PE dall'interruttore delle batterie.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  6. Scollegare e rimuovere le barre di interconnessione in rame o i cavi di interconnessione tra le batterie di ciascun ripiano. Scollegare e rimuovere i cavi delle batterie dal lato destro dell'interruttore delle batterie. Fare riferimento allo schema dei collegamenti all'interno dello sportello anteriore dell'armadio delle batterie classiche.
    PERICOLO
    Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:
    • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
    • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
    • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
    • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
    • Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
    • Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche e bruciature derivanti da cortocircuiti. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione da parte di un tecnico qualificato (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  7. Rimuovere le batterie dai ripiani. Riciclare o riutilizzare le batterie a seconda dei casi.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.
    • Riciclare correttamente le batterie al piombo. Le batterie contengono piombo e acido solforico diluito.
    • Smaltire le batterie in conformità alle normative nazionali e locali.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  8. Reinstallare il coperchio del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
  9. Scollegare e rimuovere i cavi di segnale dall'armadio delle batterie classiche.
  10. Reinstallare le piastre di protezione del sezionatore.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  11. Chiudere lo sportello/gli sportelli. Su GVSCBC10A2 e GVSCBC10B2, installare due viti per chiudere lo sportello sinistro.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  12. Rimuovere gli zoccoli dalle parti anteriore, posteriore e laterali dell'armadio delle batterie classiche.
  13. Sollevare l'armadio delle batterie classiche dal lato destro o sinistro con un transpallet.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • Non sollevare l'armadio con un elevatore a forca. Utilizzare un transpallet
    • Non sollevare l'armadio dalla parte anteriore o posteriore. Sollevare dal lato destro o sinistro.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  14. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Smantellare l'armadio delle batterie classiche, OPPURE
    • Spostare l'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione per installarlo.
  15. Solo per l'installazione dell'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione: Reinstallare le batterie nell'armadio delle batterie classiche dopo averlo spostato nella nuova posizione. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione per installare le interconnessioni delle batterie, i cavi di segnale, i cavi di alimentazione, ecc. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?