990-91141L-007

Επιλογές διαμόρφωσης

  • Συμπαγής σχεδιασμός, τεχνολογία υψηλής πυκνότητας και αρθρωτή αρχιτεκτονική

  • Μονή ή διπλή ηλεκτρική παροχή

  • Έως 4+0 UPS παράλληλα για χωρητικότητα

  • Έως 3+1 UPS παράλληλα για εφεδρεία

  • Προεπιλογή εισόδου καλωδίων από το πίσω ή το κάτω μέρος

  • Λειτουργία ECO

  • Λειτουργία eConversion

  • Συμβατό με το EcoStruxure IT

  • Συμβατό με γεννήτρια

  • Οθόνη αφής LCD

  • Αντικατάσταση της μονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (Εναλλαγή σε πραγματικό χρόνο)*

  • Καλώδια χωρίς αλογόνο για κλιμακούμενα μοντέλα UPS και μοντέλα UPS με πιστοποίηση για χρήση σε ναυτικά συστήματα.

  • Υποστηριζόμενοι τύποι μπαταριών: VRLA, ιόντων λιθίου και NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;