990-91141L-034

Konfigürasyon Seçenekleri

  • Kompakt tasarım, yüksek yoğunluklu teknoloji ve modüler mimari

  • Tek veya çift şebeke

  • Güç artırımı için paralel sistemde 4 + 0 UPS'e kadar

  • Yedekleme için paralel sistemde 3 + 1 UPS'e kadar

  • Varsayılan arka veya alt kablo girişi

  • ECO modu

  • eConversion modu

  • EcoStruxure IT uyumlu

  • Jeneratör uyumlu

  • Dokunmatik LCD

  • Herhangi bir çalışma modunda güç modülünün değiştirilmesi (Live Swap)*

  • Denizcilik sertifikalı ve ölçeklenebilir UPS modelleri için halojen içermeyen kablolar.

  • Desteklenen akü türleri: VRLA, Lityum-iyon ve NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?