990-91141L-017

Opzioni di configurazione

  • Design compatto, tecnologia ad alta densità e architettura modulare

  • Rete di alimentazione singola o doppia

  • Fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità

  • Fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza

  • Ingresso dei cavi posteriore o inferiore predefinito

  • Modalità ECO

  • Modalità eConversion

  • Compatibile con EcoStruxure IT

  • Compatibilità con generatori

  • LCD touchscreen

  • Sostituzione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento (Live Swap)*

  • Cavi senza alogeni per modelli di UPS certificati per uso marittimo e scalabili.

  • Tipi di batterie supportati: VRLA, ioni di litio e NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?