990-91216B-022

Het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de muur bevestigen

VOORZICHTIG
Risico op lichamelijk letsel of apparaatschade
  • Bevestig het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan muren of rekken met een goede constructie die het gewicht van de eenheid kunnen ondersteunen.
  • Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type muur/rek.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Bepaal waar de vier montagegaten moeten komen en markeer deze op de muur.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Boor gaten in de vier gemarkeerde locaties en bevestig de verankeringsbouten.
  3. Verwijder de schroeven en open de binnendeur in het parallelle onderhoudsbypasspaneel.
  4. Bevestig het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de muur.
QR code for this page

Was dit nuttig?