990-91216D-022

De nulleiderjumper verwijderen

OPMERKING: De nulleiderjumper maakt een verankerde verbinding, zodat de nulleider niet wordt losgekoppeld als de 4-polige schakelaars worden geopend.
OPMERKING: Verwijder alleen de nulleiderjumpers in een Galaxy VS-installatie als dit vereist is in uw gebied. Het verwijderen van de nulleiderjumpers is een optie voor een Galaxy VS-installatie.
OPMERKING: Verwijder altijd de nulleiderjumpers in een Easy UPS 3S-installatie en Easy UPS 3M-installatie. Het verwijderen van de nulleiderjumpers is verplicht voor een Easy UPS 3S-installatie en Easy UPS 3M-installatie.
  1. Verwijder de nulleiderjumpers (kabel en/of busbar) tussen UOB1 en UOB2. Plaats de schroeven terug op hun plaats.
  2. Verwijder de nulleiderjumpers op de MBB (kabel of busbar).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?