990-91216D-022

De signaalkabels aansluiten voor Galaxy VS UPS-eenheden

OPMERKING: Leg de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leg de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
  1. Verbind de Class 2/SELV-signaalkabels voor de schakelaarindicatielampjes van de klemmenstrook in het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de UPS 1 en UPS 2.
    OPMERKING: Het circuit van de schakelaarindicatielampjes wordt als Class 2/SELV beschouwd. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen enkel circuit aan op de aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes, tenzij het circuit is geïdentificeerd als Class 2/SELV.
  2. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaaldraden van de klemmenstrook in het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de UPS 1 en UPS 2.
  3. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?