990-91216B-022

De signaalkabels aansluiten voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M

OPMERKING: Leg de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leg de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
  1. Verwijder de drie schakelaarindicatielampjes en de labels voor schakelaarindicatielampjes van het onderhoudsbypasspaneel. De schakelaarindicatielampjes worden niet ondersteund op de Easy UPS 3S en de Easy UPS 3M.
  2. Installeer drie ronde blindstoppen (niet meegeleverd) in de gaten in de binnendeur.
  3. Verwijder op de klemmenstrook de interne aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes (pin 1-6).
  4. Pas op de klemmenstrook de interne aansluiting voor de MBB-hulpschakelaars (pin 11–14) aan van Normaal gesloten (NC) in Normaal open (NO).
  5. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaaldraden van de klemmenstrook in het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de UPS 1 en UPS 2. Volg een van onderstaande opties:
    • Voor Easy UPS 3S: Sluit aan op J5 in de UPS-eenheden OF op J6 en J7 in de UPS-eenheden.
    • Voor Easy UPS 3M: Sluit aan op J8 in de UPS-eenheden.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.
QR code for this page

Was dit nuttig?