Kuruluma Hazırlanma
![]() |
---|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Rakor plakasının monte edildiği kablolar
veya kablo kanalları için delik açmayın ya da
delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- Ön paneli çıkarın.
- Üst kapağı çıkarın:
- Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
- Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki çıkıntılar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
- Akü kapağını çıkarın. Akü terminallerini akü modüllerinin önünden ayırın.
- Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın. Bunlar sinyal kablosu yönlendirmesi içindir.
- Aşağıdakilerden
birini gerçekleştirin:
- Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
- Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
- non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka fırçadan/rakor plakasından UPS’ye yönlendirin.
- Class 2/SELV Sinyal kablolarını orta arka fırçadan/rakor plakasından UPS'ye yönlendirin.
- Kontrolöre sağ arka fırçadan/rakor plakasından ve kablo kanalından bağlanan harici iletişim kablolarını UPS'in önüne yönlendirin.
- Sol rakor plakasını UPS'in arkasından çıkarın.
- Rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
- Daha iyi erişim için sağ arka plakayı çıkarın.