Conexión de los cables de señal
ATENCIÓN |
|---|
|
Riesgo de daños en el equipo
Todos los cables de señal Class
2/SELV deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener
una clasificación mínima de 30 VCC. Todos los cables
de señal non-Class 2/non-SELV deberán
ser de doble aislamiento/cubierta y tener una clasificación mínima
de 600 VCA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
- Conecte los cables de señal de Class 2/SELV del EPO del edificio a la placa 640-4864 del terminal
J6600 en el SAI, según una de las opciones que se muestran a
continuación.
El circuito EPO se considera de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
La entrada EPO admite 24 VCC.
NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a funcionamiento en derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.
- Conecte los cables de señal de Class 2/SELV de los productos auxiliares a la placa 640-4864 en el SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
- Conecte los cables de señal de Class 2/SELV a los contactos de entrada y los relés de
salida en la placa 640-4864 en el SAI.
No conecte ningún circuito a los contactos de entrada, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA. Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.
Nombre Descripción Ubicación IN _1 (contacto de entrada 1) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 1-2 IN _2 (contacto de entrada 2) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 3-4 IN _3 (contacto de entrada 3) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 5-6 IN _4 (contacto de entrada 4) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 7-8 Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.
Nombre Descripción Ubicación OUT _1 (relé de salida 1) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 1-3 OUT _2 (relé de salida 2) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 4-6 OUT _3 (relé de salida 3) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 7-9 OUT _4 (relé de salida 4) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 10-12 - Conecte los cables de señal de non-Class 2/non-SELV de los productos auxiliares a la placa 640-4843 en el SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
ATENCIÓN