990-91261F-006

Galaxy VSSAI con hasta 4 cadenas de baterías internasInstalación

10-50 kW 400 V
20-50 kW 480 V
10-25 kW 208 V

Las actualizaciones más recientes están disponibles en el sitio web de Schneider Electric

4/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?