990-91261F-004

Galaxy VSUPS med op til 4 interne batteristrengeInstallation

10-50 kW 400 V
20-50 kW 480 V
10-25 kW 208 V

De seneste opdateringer er tilgængelige på Schneider Electrics hjemmeside

4/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?