990-91261E-023

10–50 kW 400 V
20–50 kW 480 V
10–25 kW 208 V

De siste oppdateringene er tilgjengelige på nettstedet til Schneider Electric

8/2023

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?