Slutlig installation
![]() |
---|
Risk för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt
och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder
måste följas vid hantering av batterier
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
![]() |
---|
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart
innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från
batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga
72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller
skador på utrustningen.
|
- Återinstallera den bakre plattan på kabelröret.
- Återmontera det övre skyddet:
- Endast för seismisk sats: Fäst UPS:en så att den bakre skenan sitter ihop med det bakre fästet.
- Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
- Endast för seismisk sats: Fäst den seismiska satsens främre skena på UPS-enheten i golvet. Använd lämplig järnvara för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø18 mm.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
- Tryck in extra batterimoduler (om sådana finns) i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt.
- Vrid ner batterimodulhandtaget på de extra batterimodulerna och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
- Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.
- Sätt tillbaka locket på UPS-enheten.
- Sätt tillbaka frontpanelen på UPS:en: