将导线管盒安装到模块电池柜上
对于包含不相邻 UPS 的系统(额定功率最大 50 kW):对模块电池柜 1 执行以下步骤。
对于包含不相邻 UPS 的系统(额定功率大于 50 kW):对所有模块电池柜执行以下步骤。
- 拆下模块电池柜上的导线管盒。
- 拆下导线管盒的顶部或底部密封盖板。
- 在顶部或底部密封盖板中钻孔/打孔以穿入电源线或导线管。安装导线管(需另购)(如果适用)
危险
小心触电、爆炸或电弧请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 重新装回导线管盒的顶部或底部密封盖板。
- 将导线管盒安装到模块电池柜上。请注意,导线管盒安装在反向位置。